This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:CC113L 芯片收到异常信号

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L, CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1321322/cc113l-the-cc113l-chip-receives-abnormal

器件型号:CC113L
主题中讨论的其他器件: CC115L

您好、TI 工程师

最近发现一个 CC113L 芯片出现异常、主要表现为丢包严重。 初步分析表明、芯片在进入 RX 模式后、需要等待很长时间才能正常接收数据。 有关详细的测试记录、请参阅附件。

发送器 CC115L 每次按下都会启动3个数据包、每个数据包间隔约为3~5ms、调试程序发现错误的芯片数据包丢失不会触发 MCU 外部中断(GDO2引脚没有产生脉冲)

逻辑分析仪用于监测 SPI 数据。 良好芯片的 SPI 数据如下所示:

错误芯片测试状态

测试发现发送方发送了3个数据包、好芯片接收了正常、坏芯片只接收了1个数据包。
在接收到第一个数据包后、错误芯片的 SPI 指令数据重新进入接收状态:

错误芯片在接收到第一个数据包后、在接收状态重新进入 SPI 指令数据

通过上述数据比较发现、在错误芯片接收到第一个数据包后、程序发送指令让芯片进入 RX 模式、 同时芯片也回复已进入 RX 模式(芯片的状态数据与好芯片的状态数据包相同)、但第二个数据包没有触发接收(GDO2管脚没有给出脉冲)。

结论:包丢失的原因是射频芯片没有接收数据、GDO2管脚没有给出接收到的信号脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../CC113L-schematic.pdf

    您好!

    这是原理图和布局信息、请检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来适合315 MHz 运行。

    您能否在经过硬件测试的知名评估模块上测试软件以查看是否出现相同的效果?

    您是否也使用电缆测试了链路? 即拆下天线(拆下 L5)并通过50 Ω 点(C8和 L5之间)使用射频电缆连接 Tx 和 Rx 单元