您好!
我在我的设计中使用您的 CC110L。 我的目标是433MHz。 关于实施的几个问题:
1) 1)如果我使用参考设计 SWRR081中使用的螺旋 PCB 天线、我能否准确复制平衡-非平衡变压器和匹配元件值并期望完美匹配的天线? 我是否需要调整这些值? 我认为、由于我的 PCB 形状、外壳尺寸以及接地层的数量不同、我始终需要重新调整匹配元件(即使我使用相同的堆叠和电路板材料)。 下面是供参考的原理图:
2) 2)是否需要重新调整参考设计 SWRR081中使用的平衡-非平衡变压器值? 或者它们是否始终正确?
3) 3)如何确定天线匹配元件值应该是多少? 如果这是一个不平衡/单端应用、您可以将一个 VNA 连接到 IC 的发射信号焊盘、对其进行测量、并根据需要对其进行调整。 这是平衡/差动输出、因此我认为我不能在这里使用标准 VNA。 是这样吗? 您是否具有进行此测量的良好应用手册?
4) 4)在应用手册 AN058中、您建议使用脉冲天线 W3127 。 该使用 CC110L 器件的天线是否有参考设计? 我不确定天线匹配元件的值应该是什么。 平衡-非平衡变压器值是否会发生变化?
谢谢。
布兰登