This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:咨询应用场景

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1330485/cc1125-consulting-application-scenario

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: Wi-SUN

大家好、

我想询问一下 CC1125的应用。

除了点对点通信外、CC1125是否可用于网络工作;例如、形成以下拓扑用于无中心数据/语音传输、通过节点转发扩大网络覆盖范围;

我不知道是否有任何具有类似应用场景的产品。 或者 CC1125是否支持以下无中心通信系统?

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    CC1125是一种收发器器件。 任何网络都需要由主机器件处理。

    我们目前在软件堆栈中没有提供任何无中心网络。 我们拥有支持 IT Wi-SUN FAN Stack 的网状网络、但它需要根设备(边界路由器)。

    谢谢、

    M·H