This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:带有路由器 Wi-SUN 1.1的 TI 边界路由器 Wi-SUN 1.0其他供应商

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1330460/cc1352p7-ti-border-router-wi-sun-1-0-with-router-wi-sun-1-1-other-vendor

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

尊敬的:

我们正在设计运行 Wi-SUN 1.0 边界路由器的 CC1352P7、它可以 与其他供应商的 Wi-SUN 1.1兼容吗?

谢谢                                                                                                                                                                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 Wi-SUN 1.1 RN 支持您在 CC1352P7 BR 上使用的 FSK PHY、它们就可以兼容。