This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:删除了一些 SDK 变体、但旧版本仍然存在

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1330079/cc1312r-some-sdk-variants-removed-while-older-still-exists

器件型号:CC1312R

您好!

我尝试了解 SDK 的版本控制策略

我是一个较旧的工程、我们使用 simplelinkg_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29

当我现在尝试在您的网页上查看旧版本的 SDK 时、我看到这个版本被完全删除。

而4.xx 或3.xx 等较旧的 SDK 仍然存在。


从历史记录中删除 SDK 6.10是出于任何特定原因吗? (例如一些主要问题?)

无需更多电线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定为什么 TI.com 上没有该版本。 让我来询问一下团队。

    一般来说、我鼓励您使用最新可用的 SDK。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您访问 TI Resource Explorer、则所有 SDK 版本均可从此处获取:

    SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (TI.com)

    点击 SDK 右侧的三个点、然后选择"Manage versions"

    Siri