This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:低功耗应用

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1329139/launchxl-cc1352p-low-power-application

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

大家好、

我想在低于1GHz 网络中开发一个保持"睡眠"模式的器件、以消耗尽可能低的能耗、并且器件会不时唤醒并发送广播消息。

SimpleLink CC13xx CC26xx SDK 或我可以遵循的其他某个地方是否有示例以开发此应用?

谢谢!
爱德华多。