大家好、
我将使用 rfWakeOnRadioTx 和 rfWakeOnRadioRx 示例使设备不时发送广播数据包。 我将添加一些行、以便我想在接收到的数据包中看到数据。 因此、我使用 XDS110 UART 添加了 Display 驱动程序:

在 rfWakeOnRadioRx.c 文件上、我初始化 Display:

我已将一些内容添加到代码中、如下所示:


我在第258行添加了"接收到新数据包"这张图片、因为在 Display.h 上、文件引用表示"只能从任务或主上下文调用 API、因为实现可能依赖于信号量或其他无法正常工作或无法正常工作的 RTOS 服务 在 Hwi / Swi 上下文中"。 因此、我创建了在接收到新数据包时实现的"new_pck"变量:

检查 UART 输出、我可以看到、出于某种原因、它仅打印到"TEST4":

我还验证了大约3分钟30秒后,应用程序崩溃,并停止响应新数据包(它停止切换绿色 LED )。
请帮我找到我在这里遗漏的信息吗?
非常感谢、
爱德华多。