This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:可以在 UniFlash 工具中为 CC1311P3提供##39;t Find [Bootloader]串行接口选项

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1330710/cc1311p3-can-t-find-bootloader-serial-interface-option-for-cc1311p3-in-the-uniflash-tool

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们使用 CC1311P3芯片开发了定制电路板。  

我们尝试通过串行接口(UART)使用 CC1311P3引导加载程序来刷写固件、但在 UniFlash 工具中找不到 CC1311P3的[Bootloader]串行接口选项。

是否有其他可通过串行引导加载程序刷写 CC1311P3的软件工具?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiano:

    Uniflash 使用 JTAG 接口!

    我认为我们没有一个可以简化 ROM 引导加载程序的工具。 不过、您可以查看该应用手册。 (引导加载程序接口在 CC1311P3上与在 CC26x2上相同):

    https://www.ti.com/lit/swra466

    谢谢、

    M·H