This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:GPIO 可以提供多大的电流

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1331273/cc1352r-how-much-current-can-gpio-deliver

器件型号:CC1352R

尊敬的 TI 支持:

我正在参与一个使用 CC1352R MCU 创建多传感器板的项目。 该板将包含六个不同的低功耗传感器。

我的问题是:

  1. 我是否可以使用 CC1352R GPIO 引脚为传感器供电?  我的理解是、传感器会在短时间内保持活动状态、然后进入睡眠模式。
  2. 每个 GPIO 引脚可以拉出或灌入的最大电流是多少?  此信息对于确定是否可以直接从 MCU 为传感器供电至关重要。
  3. 高驱动和正常驱动 GPIO 引脚之间的电流能力是否有任何差异?  如果是、请提供这两种类型的详细信息。

为确保功能正常并防止潜在损坏、请您提供以下信息、我将不胜感激:

  • 特定数据表参考  以了解 GPIO 引脚电流能力的相关章节。
  • 任何其他注意事项或建议  使用 CC1352R GPIO 引脚为低功耗传感器供电。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的"8.25.6.1 GPIO 直流特性"。

    如果 GPIO 的负载大于数据表中使用的电流、则输出电压将进一步降低。 这意味着最大电流将取决于允许输出进入的低电平程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TheGhostOf 的答复提供了非常相关的信息。 为方便起见、下面包含了以下链接:

    1. 您需要查看数据表和 TRM 信息、并根据文档中概述的 GPIO 功能和计划使用的传感器的要求自行决定。 您可以使用 LAUNCHXL-CC1352R1 (https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC1352R1)、如果您想使用实际硬件(不旋转定制 PCB)进行自我双重检查。
    2. 请查看 TheGhostOf 的答复。
    3. 参阅  第13.7节 共  SWCU185 。  第13.9.1.2节 还提供了其他信息。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的建议。我有研究表明、正常 GPIO 可以在2.63V 的电压下提供4mA 电流、VDDS 为3.0V

    其中有6个 GPIO CAN 驱动为高电平、以便在2.59V 电压下实现最大8mA 电流、VDDS 为3.0V   

    请告诉我是否有区分错误信息

    谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的建议。我也学习了  第13款  共  SWCU185  (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册)、其中还显示了相同的选项2 mA、即正常模式驱动4/MCU 选项和高驱动模式驱动2 mA 选项。

    请告诉我是否有区分错误信息

    谢谢、此致