This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:如何从*。a 库文件中删除时间戳信息。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1332081/cc1312psip-how-to-remove-timestamp-information-from-a-library-files

器件型号:CC1312PSIP

您好!

我的环境是 IAR 9.32.1和 TI SDK 7.10.02.23

我们正在为第三方开发核心软件并构建*。a 库。

每次在库中构建时都使用新的时间戳。  

我们的规则是每个人都应获得与发布版本相同的二进制文件。

我的问题是如何从编译中消除时间戳。

谢谢。

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    IAR 支持会更有资格回答这个问题、因为看起来您正在尝试进行特定的构建配置。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Artur。

    我将尝试获取 IAR 的支持。