This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:Smart RF 和距离问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, LAUNCHXL-CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318458/cc1350-smart-rf-and-distance-issue

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1310

我执行了一些测试、正如你们告诉我的。 的确,这需要一些时间,但我遇到了一些必须解决的问题。 正如您所说的那样、我曾尝试使用射频估算器、之后使用 SmartRF 程序。 我已将长距离设置为5kbps、在 Excel 表中、我的非 LOS 距离为500米。我可以设法获得不超过80-100米的数据。我正在使用的主板是那些主板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还测试了625 bps。 两者测量的结果相同。 我还检查了设置为14dBm 的输出功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试时、导线是否覆盖了 PCB 天线? 这可能会显著降低辐射性能。

    使用 CC1350是否至关重要? 我们建议在双频带设计中使用 CC13x2R/P。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack、我会用一些外部天线代替天线。 是否自动切换内部和外部天线? 令我失望的是,我期望达到300米,不是500正如在 exercell 中所说,但,至少300。  

    A·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我担心额外的电线非常靠近天线、因此可能会影响性能。 您是否能够在不连接任何电线的情况下对此进行测试(外部或集成式 PCB 天线都可以)?

    如果需要使用鞭状天线、在所有 LaunchPad 中、您都需要重新焊接隔直电容器、以便将射频路径与连接器相连。 在 CC1350 LaunchPad 上、会将 C15移至 C69 (对于低于1GHz 路径)或将 C24移至 C67 (对于2.4GHz 路径)。

     CC1350 LaunchPad 设计已被替代至更高版本的器件、对于使用外部天线来说并不是最实用的、因为它是少数使用 JSC 连接器而不是 SMA 的天线之一。

    您能否使用 LAUNCHXL-CC1310 (如果您不需要使用2.4GHz 频带)、CC13x2或 CC13x1 LaunchPad 对此进行测试? 它们具有用于传导测试的 SMA 连接器和/或外部鞭状天线。 此外、这将有助于调查您的距离问题。

    因此、我们有以下建议:

    1. 在不连接任何额外电线的情况下测试 CC1350 LaunchPad。
    2. 评估较新的 LaunchPad 或 LAUNCHXL-CC1310 (如果您仅需要 CC13x0器件、而不需要2.4GHz 功能)。
    3. 将任何 LaunchPad 上的直流阻断电容器重新放电至 SMA (或 JSC)连接器、然后使用鞭状天线测试性能。
    4. 如果要将射频路径移向 SMA (或 JSC)连接器、请检查传导性能。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack。 我解析了 A 线、因为这种 JSC 连接器很难找到。 我将其拆焊并安装了一根天线导线。 今后、我将重新布置您要讨论的电容器、并将使用 VNA、即天线的输出功率进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    我还有另一个问题、您目前在距离测试期间使用的数据包长度是多少?  

    此致、

    亚瑟