This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:CC11、CC12或 CC13系列中的 AFSK 调制

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1310, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1328658/cc1121-afsk-modulation-in-cc11-cc12-or-cc13-series

器件型号:CC1121
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1125CC1120、CC1200

我需要使用 Fm 上的 AFSK。

这意味着我们生成载波、然后将 FM 调制到它的 FSK 上。  对于大多数较旧的器件、这可以通过在 PLL 环路上调制来实现、但对于较新的器件、这并不容易。  

为了使选择更加困难,我需要它在 VHF (ie -170MHz 457)上。  

CC11xx、CC12xx 或 CC13xx 器件是否有任何器件支持此功能? 是开箱即用还是通过一点调整? 我应该查看哪些错过的其他器件?

Br

Thomas。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您能否与 Svein 直接讨论这一问题以及背后的机会?

    谢谢。

      理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。 您在这里有关于调制的更多信息吗? 这是针对 ASK 的模拟类型信号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于频率覆盖范围,CC13xx 不能覆盖整个-176 MHz 区域。

    CC13xx (不是 CC1310、因为这不能进行窄带通信): 143-176MHz

    CC1120、CC1125和 CC1200: 136–170