This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:RF_P 和 RF_N 的差分布线阻抗

Guru**** 2613485 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1326951/cc110l-differential-trace-impedance-of-rf_p-and-rf_n

器件型号:CC110L

您好!

我在我的设计中使用您的 CC110L。 我的目标是433MHz。 我使用参考设计 SWRR081作为设计指南。 原理图如下所示。

RF_P 和 RF_N 布线的阻抗应该是多少(指向它们上方的蓝色箭头)? 50欧姆单端? 我复制了平衡-非平衡变压器元件值、并按照参考设计中的方法准确地放置它们。 但是、我的层叠与它们使用的不对齐、因此我必须小心复制它们的布线宽度。 该参考设计中的 FR4与接地层的距离为31.5mil、而另外的 FR4也是 FR4、但需要4层堆叠、因此与接地层的距离明显更小(布线宽度/阻抗所需的可能是5-20mil 之间的任何值)。