This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:有关 LPSTK-CC1352R 设计文件导入的帮助

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1324948/lpstk-cc1352r-help-to-lpstk-cc1352r-design-files-importing

器件型号:LPSTK-CC1352R

我也面临着与 Altium Designer 用户相同的  

该  LPSTK-CC1352R 设计文件为只读、我无法编辑或轻松理解  

如果有人知道程序、我必须从头开始创建、请回复(此文件未在 Altium 中使用导入向导打开)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试在两台不同的 PC 上打开设计文件、但该文件不能以只读方式打开。 您所包含的屏幕截图使用的是免费版- 您是否正在使用完整版(尚不清楚)?

    .brd 文件用于 Cadence、因此预计该文件不会自动导入到 Altium 中- Altium 是您的主要 EDA 工具还是您的 Cadence 工具可用?

    我已重新上传.brd 文件、以防链接的线程中的文件出现问题(尽管在我尝试时它可以正常工作): /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/MCU071A_5F00_LPSTK_2D00_CC1352R.brd

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 Altium 中导入.brd 文件,我相信您必须有一个有效的 Cadence 许可证。 如果可以、导入向导会很好地工作。 如果您没有 Cadence 许可证、最简单的方法是让 TI 为您生成.ALG 文件、它似乎出于某种原因未包含在参考设计中。  

    但是:根据我的经验、导入布局只会节省您一些时间。 通常、您需要同时更改原理图和布局以适合您的应用。 此外、我假设必须根据您内部使用的标准将符号和封装添加到您的库中、并且可能与 TI 使用的库不同。 它是布局的一部分、值得复制、那是射频路径。 如果您只需要为布局的部分提供一个指导,则可选择在 Altium 中打开顶层光绘文件,将其另存为.dxf 文件,然后在要使用的布局中再次导入。 然后、您可以将无源器件尽可能地放置在相同的位置(我前几天测试了这种方法、但我不得不略微移动组件、因为我使用的庭院定义与 TI 库中使用的略有不同)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 ZC 谢谢你的回复  

    我真的很感谢您为新的.brd 文件所做的工作   

    是的、我使用的是 Allegro 的免费版本、因为我的主要 CAD 是 Altium

    在这种情况下,我也尝试了直接的方法导入 Altium ,但结果是通常的错误...

    我还通过组合 Allegro2Altium 文件尝试了 cmd 方法,但这也根本不起作用(https://www.altium.com/documentation/altium-designer/allegro-import),因为文件太旧了。  

    我认为最好的办法是安排 Allegro ASCII (*。 ALG)文件或 Altium PCB 工程(. PrjPcb) 文件  

    作为 Altium 用户我要求排列 Altium 项目文件,因为它包含所有使用的封装库和符号

    我非常期待得到积极的答复

    谢谢、此致  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢螺纹

    这是我尝试过的,但它不起作用  

    我希望 TI 整理 Altium 设计文件或.ALG 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面查找转换后的 Altium 设计文件:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/156/MCU071A_5F00_LPSTK_2D00_CC1352R_5F00_Altium.zip

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您分享该文件

    我真的很感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此文件仅包含 PCB 文件。 最初该库缺失时、我设法通过参考 Altium 支持来获取原理图和 PCB 文件。 大多数元件(大约365个)在原理图和 PCB 之间成功匹配、但也有一些元件不匹配、包括徽标和标记。

    但是、最关键的文件、即 RF 文件、也缺少了。

    我认为设计人员可能使用了原始射频 PCB 作为参考、我对此不了解。 如果可能、有人可以建议该产品的名称或提供设计文件的链接吗? 然后、我可以将其转换为 Altium 文件并将其上传到此处、供所有人参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Altium 组件匹配选项卡的屏幕截图、您可以在其中显示该文件。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它没有缺失。 PCB 应始终是 BOM 的一部分、PCB1基本上是您在第一次发表文章时询问的.brd 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的澄清、我已经分离了这个2.4GHz 天线 Altium 编译库、以便将来供任何其他设计人员使用。

    e2e.ti.com/.../Project-Outputs-for-TI-2.4Ghz-Antenna.zip