This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2674R10:传感器控制器可以使用引脚 DIO0-2、尽管编译器会反对

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, CC2652R7, CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1333304/cc2674r10-the-sensor-controller-can-use-pins-dio0-2-despite-the-compiler-objecting

器件型号:CC2674R10
主题中讨论的其他器件: CC2652R7CC1354R10

*上下文:在我们的定制 PCB 上、我们已焊接 CC2652R7并已焊接 CC2674R10。 我们的计划是在*不修改*硬件的情况下更新软件。 我们将使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23 sensor_controller_studio _ CLI 2.9.0.208
*在 CC2652R7上、传感器控制器使用引脚 DIO1。
*迁移到 CC2674R10时、Sensor Controller Studio 不允许选择引脚 DIO0-2、列表从 DIO3开始。 如果我们直接修改. SCP 文件为了强制 DIO1、编译器对象:错误:I/O 函数"SPI SCLK"未映射到合适的引脚
*但是、如果我们直接修改生成的文件 scif.c、它似乎可以起作用:CC2674R10传感器控制器成功使用了引脚 DIO1。

底线:这似乎是一个工具链错误、而不是实际的硬件限制。 您能确认吗?
如果是、请考虑更新 Sensor Controller Studio 和 CLI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    从我的角度看、我没有观察到类似的行为。  请确保您已 在 SCS 中安装了所有更新补丁、并且已选择 CC2674R10器件(该行为看起来与 CC1354R10配置更为相关)。  请注意、最新的 SCS 更新支持 SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK v7.10.00.98

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢、在 SCS for Windows 上安装补丁解决了问题:DIO0-2现已可用。 但在生产环境中、我们将在 Linux 上使用 SCS CLI。

    根据 https://software-dl.ti.com/lprf/sensor_controller_studio/docs/cc13x2_cc26x2_help/html/command_line_interface.html,"CLI for Update Service"在 Linux 上不可用。 目前、我们一直使用版本2.9.0.208、并且没有补丁、如下所示:

    $~/ti/sensor_controller_studio/bin/sensor_controller_studio_cli --版本
    版本:2.9.0.208
    补丁:无

    是否也可以更新 SCS CLI for Linux?

    此致、

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 之前的 E2E 主题 、其中介绍了如何解决这种情况。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、它是有效的。 现在,SCS CLI for Linux 与 SCS CLI for Windows 处于同等地位。

    请注意,如果所有增补程序都包含在最新的可下载 SCS 中,将会更容易;-)

    此致、

    奥利维耶