This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:周围有两个集电极、当连接到传感器的集电极断电后、传感器不会进入孤立模式

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1332609/cc1312r-there-are-two-collectors-around-and-after-the-collector-connected-to-the-sensor-loses-power-the-sensor-will-not-enter-orphan-mode

器件型号:CC1312R

嗨、大家好:

我正在使用 CC1312 15.4中的最新 SDK

我们的业务数据已经基本开发出来、现在我们遇到了一个问题:

如果一个区域中只有一个集电极、并且传感器已连接到它、那么如果集电极断电、传感器通常将进入孤立模式。

现在我们遇到一个问题:

1.有两个集电极 A 和 B 在同一区域工作、 集电极 A 的传感器和集电极 B 的传感器已连接到 A 和 B。(集线器使用白名单选择传感器加入射频网络)

2、开始正常通信和数据交换,一切正常,业务数据可以成功接收。

3.所有的传感器,我们使用 UART 发送业务数据,这与射频数据相同。  

4.关闭收集器 A 的电源、A 的传感器不会进入孤立模式。 UART 上会显示"Security Error"(安全错误)(但有时不会显示"Security Error")。 我们怀疑 A 的传感器试图加入收集器 B、但被拒绝、因此显示 "安全错误"。

5. 3分钟后、我们为收集器 A 加电、但 A 的传感器无法与收集器 A 连接、但我们使用监听 器发现 ACK 在收集器 A 和传感器之间发生转换、但收集器 A 无法接收业务数据。

6.然后、我们关闭收集器 B、A 的传感器进入孤立模式。

请问如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.请说明它是信标模式、非信标模式还是 FH 模式?

    2.两个收集器是否具有相同的 PAN ID?

    3.您能解释一下吗? 这是否是您实施的应用级网络管理功能?

    收集器 A 的传感器和收集器 B 的传感器已连接到 A 和 B。(集线器使用白名单选择传感器加入射频网络)

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.非信标模式

    2.是收集器 A 和 B、 A 的传感器和 B 的传感器 PAN ID 为0xFFFF。

    3.在 cllc 的 assocIndCb()函数中实现了类似业务实施的白名单。 c, 为了让不同的传感器加入为其指定的网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、sid:

    似乎是,在更换到不同的恐慌后,这个问题已解决,谢谢。

    您能帮助我浏览一下这个帖子吗? 这个问题一直困扰着我,但似乎迄今为止没有人关注我。

    e2e.ti.com/.../5072037

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是收集器 A 和 B, A 的传感器和 B 的传感器 PAN ID 为0xFFFF。

    如果编译时所有寄存器都设置为0xFFFF、我相信这两个收集器都以 PANID 0x0001开头。  
    是否有理由希望收集器具有相同的 PANID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我不明白您的意思:"如果编译时所有设置为0xFFFF ,我相信收集器都以 PANID 0x0001开头。"

    2.在您的观点上,我明白,如果我使用两个集电极用于两个不同的目标,但他们在同一领域工作,我必须使用不同的 PANID?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎在更改为另一个 panid 后,此问题已得到解决,谢谢。

    我没收到此消息。  

    很好、你能够解决它。  

    此致

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与处理另一个线程的同事进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定、

    谢谢!