请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 您好!
我在"rfPacketErrorRate_CC1310_LAUNCHXL_nortos_ccs"示例中找到了 RF HSM 模式。
正如我所知、它具有4Mbps 的速度。
我使用了 HSM 模式。 但我想提高传输速度。
它的射频速度是否 设置为超过4Mbps?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chanbin、
如果可能、如果答案确实回答了原始问题、请不要将其标记为"未解决我的问题"、因为这样其他论坛的搜索人员可以更轻松地更快地找到答案(除非它当然无法解决原始问题)。
此致、
扎克