This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:使用带 LP-XDS110板的 Launchpad、带 USB-C、无法连接

Guru**** 2612725 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, LP-EM-CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1331290/cc1312psip-using-launchpad-w-lp-xds110-board-w-usb-c-and-not-able-to-connect

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110

我准备了 CC132PSIP 电路板和用于调试项目的 LP-XDS110子卡。  当我将它插入我的系统时、它有时无法识别该板或提供我通常使用的串行端口。  使用另一个端口似乎没有帮助,只有完全重新启动后,它有时才会连接,但不是每次都可以连接。  我是从使用 CC1312R1电路板开始的、这些电路板非常一致、从不给我带来麻烦。  可能会发生什么情况、以及如何在没有所有这些麻烦的情况下使用这些电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否尝试过使用不同的 USB-C 电缆?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个这样的板、它们表现出类似的问题。  我刚刚将这两块板分别插入了两条 USB-C 电缆、它们根本没有出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您尝试一下:

    • 仅插入 XDS110板-该器件应能在 SmartRF Studio 中识别。
    • 然后连接 LP-EM-CC1312PSIP。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Zack。  当我执行此操作时、LP-XDS110板会向串行端口进行寄存、并且我可以对该板进行编程。  我不愿意尝试这种方法、因为我不知道它是否设置为不允许这样做。  非常感谢您的帮助!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在下周再次检查是否实施了修复、以避免顺序连接它们、但很高兴听到您可以在此期间使其正常工作-我将回复此主题并进行更新。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    团队是否正在积极处理此问题?  是否有任何修复程序?  我仍然存在一些与此错误相关的间歇性问题、需要额外的时间来解决、然后才能继续测试我的项目。

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    团队意识到这一点、正在积极解决问题-遗憾的是、我无法给出时间表。

    在此期间、我将提供更多信息:

    • 如果您有新的 LP-EM-CC1312PSIP、请始终 通过连接 LP-XDS110将其连接到 PC (而不连接 LP-XDS110)。
    • 如果发现问题、请按照我之前回复中的步骤操作:
      • 仅插入 XDS110板-该器件应能在 SmartRF Studio 中识别。
      • 然后连接 LP-EM-CC1312PSIP。

    此致、

    扎克