This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:CC1312R7开发工具

Guru**** 2524610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1334315/lp-cc1312r7-cc1312r7-development-tool

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R7

大家好!

我正在尝试使用 CC1312制作接收机。  我是从德州公司自己的示例"rfPacketRx_LP_CC1312R7_tirtos7_ticlang"开始的。  但当我进入调试时、代码不会继续。  我没有以任何方式干扰代码。  当我按照该代码执行操作时、它会卡在 RF_penCmd 中、它会在 RF_runCmd 中返回。

有人有什么想法吗?

辛塞莱里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faruk、

    您的意思是如果您在调试会话中按下"Continue"按钮:

    程序保持卡滞、电路板上的 LED 不闪烁?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    是的、这正是问题所在。  代码来自"PowerCC26XX_STANDBYPolicy"函数到 IDLE_LOOP 和崩溃。  我不明白示例代码这么做的原因。  这仅发生在 Rx 示例代码中。

    辛塞莱里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的、我看到你正在使用 rfPacketRx、它确实会挂起、直到它收到无线电数据包。

    这是该示例的预期行为。

    是否还有可发送数据包的其他 LaunchPad 或无线电设备?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我要进行另一个评估。  下面的链接中包含我用于 Tx 的代码。 我可以在频谱分析仪上看到发射数据。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1328075/cc1312r7-cc1312-discontinuous-transmit-data/5060655?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2520user%253A594558#5060655

    辛塞莱里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、

    默认情况下、rfPacketRx 示例期望数据包长度最多为30字节。

    您是否也在使用默认的 rfPacketTx 示例? 如果您仍在尝试传输255个字节、则 rfPacketRx 不会接收这些字节。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    已按照链接所示更新了 rfPacketTx 示例。 我目前正在尝试编写 RX 最低设置。 我还进行了您提到的30字节更新。 我将其增加到255字节。 但没有变化。  如果您在链接中的更新代码中注意到,RF_cmdPropTxAdv.pktLen = 0;设置为。 这意味着无限传输。 我无法对接收执行同样的操作、我想这就是我的问题所在。

     

    辛塞莱里