This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:发生连接断开时、OAD (无线器件固件更新)不会继续执行。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1331102/cc1310-the-oad-over-the-air-device-firmware-update-does-not-proceed-in-case-of-a-connection-loss

器件型号:CC1310

您好!

我有一个关于 OAD (无线器件固件更新)的问题。 我使用的是 TI Stack 15.4。 在传感器(CC1310)更新期间、只要传感器不会断电/连接、更新就会成功。 如果中断、更新会从中断的地方恢复、并成功完成、但传感器不会复位、之后引导新映像。 即使在手动重置后、仍会启动旧映像。 TIRTOS 存储在闪存中、因此我在生成.bin 时使用"-m 0x1000"。 可能有什么错误、或者我可能有什么错误?

此致、Ales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用一个片外示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    发生这种情况时、您是否可以从外部闪存读取下载的映像? 听起来可能存在 CRC 错误或类似的错误。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    显然是 CRC 错误。 我可以对此做些什么?

    此致、Ales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您使用的是哪个版本的 SimpleLink CC13x0和 Linux GW SDK?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CC1310传感器设备我 使用:  , 对于 Linux GW:。  我还有一个采用 CC1312的传感器器件、OAD 按预期工作。 在断开连接/断电时、我在 CC1310上遇到问题。

    此致、Ales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于在 RPI 上使用了此示例、我还使用:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有什么办法可以做吗?

    此致、Ales

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我希望 Linux GW SDK 4.40.00.03可以与 CC13x0 SDK 一起使用。  

    抱歉、我们没有带宽来进一步调试您遇到的问题。 我建议尝试发现发生了这种情况、并确保器件保持离线足够长时间、以避免此问题。

    谢谢、

    M·H