This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:使用 NVS.h。 NVS_OPEN()& NVS_CLOSE()

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1333979/launchxl-cc1312r1-use-of-nvs-h-nvs_open-nvs_close

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

大家好、TI 团队、我有一个关于 NVS 实现对外部闪存(Macronix MX25R)进行读取/写入的一般问题

使用 NVS_OPEN()和 NVS_CLOSE()的经验法则是什么。

对于每个读事务,我应该调用 NVS_OPEN(),然后执行 READ 和 NVS_CLOSE(),或者可以 打开该区域一次进行多次读/写事务,并使其保持打开状态。 第二种方法(让该区域开放进行多个读事务)的含义是什么?

NVS.h 未指定所需的方法  

此致!

维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    就这一点而言、NVH.h 确实非常灵活。 您无需在内部和外部实现上都使用 NVS_Close。

    我认为、如果您希望正常重置应用程序并在此之前清理所有驱动程序、可以使用 NVS_Close。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、谢谢。

    我想补充我们注意到的一些观察结果:

    似乎、如果在每个事务之后真的不需要调用 NVS_CLOSE、在事务之前调用 NVS_OPEN、最好不要这样做、因为 NVS_OPEN 会触发 SPI 中的 CS 线路更改其值、同时发生电源问题可能会损坏闪存内容

    Besy,

    维克托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    感谢您的反馈、我看到您的同事(https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1331975/launchxl-cc1312r1-unwanted-flash-erasing)可能遇到了完全相同的问题。

    此致、

    亚瑟