This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:在多个传输器和一个接收器下进行 RSSI 距离测量

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1328951/launchxl-cc1310-rssi-distance-measurements-with-multiple-transmiters-and-one-receiver

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

您好!

我正在开发一个由一个接收器和多个传输器组成的网络,以便在线路接收器传输器上测量距离。 我想尝试使用具有功率等级测量功能的 RSSI 方法,但不知道我是否应该在 TI 15.4堆栈上工作  ,或者建立像 rfPacketErrorRate 这样的示例,在这种情况下效果"很好"。 但它只显示了使用一个接收器和一个传输器的简单通信。 您能给我一些建议、我应该使用哪些工具? 我已经有4个 LaunchPad、因此我要尝试一个具有一个接收器和三个传输器的网络。

此致、
艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    如果您希望已经实现无线下载(OAD)等 TI 15.4-Stack 功能和安全性、则应选择使用这个。 但听起来您可以让这两种技术发挥作用。

    当您说一个接收器和多个发送器时、我很好奇您是否考虑了四个发送器应如何协调。 它们是否有计时窗口? 接收器是否逐个轮询发送器?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许我对我的想法有点错误,所以我会尝试重写它。 我想制作一个伪定位系统、来指示附近区域是否有另一个无线电设备(在本例中为 LaunchPad)、比如20m。 此外、我需要知道有多少个此类器件在范围内以及最接近的器件在哪里。 我假设最好有一个接收器和几个发送器、 与 ID 同时发送短消息(也许我应该添加有关发射功率和退出时间的信息)-接收器将只从附近器件获得信号、并且根据 RSSI ID、哪个是最近的。 负责排队的接收者将确保协调,但现在如果我仔细研究这一问题,我认为可能会出现重叠问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    (请注意、如果您的距离距离只有20m、您还可以采用2.4GHz 解决方案、例如蓝牙低功耗。 例如、使用 CC2340R5。)

    如果在非信标模式下使用 TI 15.4-Stack、则收集器在接收模式下是"始终"的、传感器节点可以随时发送消息(使用空闲信道评估或说前先听以避免冲突)。 需要注意的是、您需要通过完成连接过程来启动通信、在收集器和传感器节点之间交换信息。

    如果您不考虑加密或身份验证、那么只实施专有网络可能会更容易。 或使用低功耗蓝牙广播/信标数据包。

    希望我的回答表明、用例听起来可以通过多种方式实现、不应该过于复杂而无法运行!

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我还有另一个问题与本主题相关、但现在关于 rfEchoRx/Tx 示例-我们可以使用多个设备、这些设备会像网状网络一样产生信号吗? 假设现在我想让几个主控方和许多从属方广播他们的存在、如果他们靠近主控方、他们将开始谈论他们之间的距离。 此外,我想要的功能,大师也会与其他大师交谈。  
    为了测量距离、我会尝试将 rfPacketErrorRate 示例合并到所述的 rfEchoXX 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    这听起来有点像泛网状网络。 (或者、如果您想使用众所周知的技术、也可以使用蓝牙网状网络。)

    如果您构建专有网络、您可以按照自己的方式进行构建、但另一方面、您需要进行实施工作。

    BTW 您的节点是否由电池驱动?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    主节点由移动车辆的蓄能器供电、其他节点/节点用户机则由电池驱动。
    BTW、我必须使用433/2.4GHz 868MHz 频率、因为此处的蓝光2.4GHz 用在同一定位的不同系统中、我认为这可能会 导致 两个不同系统的传输重叠问题。 使用868MHz 频率的第二个原因是能够更好地穿透墙壁和障碍物。

    此致、  
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    这很公平。

    好的、所以主节点应始终侦听似乎是个好主意、而节点订阅者应在大多数时间内处于睡眠状态。

    如果您的范围足够覆盖星型网络中的所有器件、我建议使用此拓扑。 网状网络通常会增加大量数据开销和延迟、这也会影响您的功耗。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我曾尝试构建合适的星形网络、但有关 Resource Explorer 的教程却没有涉及实际的示例项目。 我通过推理得到、CC13x0的示例与 CC13x2和 CC26x2的示例略有不同、这是 SimpleLink Academy 教程带来的遗憾、即使标记为与这两个 SDK 兼容 、它们实际上并不兼容、因为这里显示了  CC13x2和 CC26x2示例的信息、 我说过它们与 CC13x0不同。 我设法搜索设置文件,如"config.h"手动,但在某些时候,这些 SDK 之间的差异变得如此之大,我不能再使用这些教程,所以我必须使它全部在我自己:<

    此致、
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们在此处提供了适用于 CC13x0器件的专用 SimpleLink Academy 门户:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AA78LmvkwjuaUT184Nz.jg__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST&placeholder=true

    如果您发现说明已过时、请告诉我。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    是的、问题与我认为不是过时的指令、而是与不兼容的指令有关、因为其中一些指令虽然被描述为与 CC13x0兼容、但实际上不兼容。 例如:  
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIxCz.M9qvop..3ndx0rEQ__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST&placeholder=true
    这一内容涵盖了专用于 CC13x2而不是 CC13x0的示例说明、它们有所不同。 最初、从 CC13x0 SDK 导入收集器示例时、我没有名为"collector.syscfg"的文件。

    此致、
    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我明白了。

    您可以尝试返回到旧包、在没有 SysConfig 的情况下查找说明、或者阅读收集器项目自述文件。

    我将放入一个内部 TT 以更新该描述。

    谢谢、

    M·H