This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:关于 CC1310 + CC1190 APAN 认证

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1333534/cc1190-about-cc1310-cc1190-apan-certified

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1310LAUNCHXL-CC13-90USCC1312R

各位专家、您好!

 

我的客户正在考虑使用 CC1310 + CC1190组合。 他们希望在日本通过 ARIB STD-T108认证。

我在 TI 网站上查找相关的实验报告、但没有 ARIB STD-T108报告。

我想知道、CC1310 + CC1190组合。 能够认证 ARIB STD-T108。

某些用户具有任何试验报告或实验室。 结果?

请告诉我。

 

此致、

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y M:

    对于 920.5 MHz– 928.15 MHz、ARIB STD-T108的最大传导输出功率为+13dBm。

    此应用是否实际需要 CC1190、或者一个 CC1310 (或另一个 CC131x 器件)是否足够?

    此致、

    扎克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速回复。

     

    是、他们正在考虑在 ARIB STD-T108中使用250mW 版本

    所以、他们需要 CC1190。

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y M:

    已了解-我们没有任何 ARIB STD-T108应用报告、但我们有一个合适的设计。

    对于日本、您将需要使用不同的 SAW 滤波器。 如果客户希望使用 LAUNCHXL-CC13-90US 设计(使用0402尺寸元件)、则需要将B39931B8331P810  SAW 滤波器更改为:该滤波器的封装与原始 SAW 滤波器不同、因此需要对此进行修改。

    以下是将 CC1312R 与使用0201尺寸组件的 CC1190结合使用的原理图、但该 CC1310也可使用该原理图。 SPDT 开关(U4)之后的路径与原理图"CC1310 RF"页面上 LAUNCHXL-CC13-90US 设计中的第1页相同。 很遗憾、我目前无法分享此方面的任何设计文件。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设这取决于您计划使用的信号带宽和您计划使用的单位通道数。 您可以浏览 https://www.ti.com/lit/an/swra457/swra457.pdf 、估算输出功率增加~10dB 对结果的影响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的建议。 非常有用的材料。

    我已经向我的客户报告您的意见。

    再次感谢您的建议。

     

    此致、

     

    Y M