This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:CCA 确实正常工作

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1334081/cc1312r7-cca-does-work-correctly

器件型号:CC1312R7

专家、您好!  

我收到了客户的问题。

对此、您有什么建议吗?

----------------

目前、CCA (载波侦听)在我们使用 CC1312R7的系统中不能很好地工作。

只能检测到非常强的干扰。


SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03。

当 CC1312R7进入睡眠状态、然后被唤醒时会发生该问题、

RF_OPEN

合成器设置(RF_CMDF)、

CCA 执行(RF_cmdPropcs)。

唤醒后的第二个及后续 CCA 将正常工作。

如果在唤醒后进入接收(RF_cmdPropRxAdv)后执行 CCA、该功能也会正常工作。

--------

此致、

A: 藤中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiko:

    客户在 RX 命令的 ccaRssiThr 字段中使用了哪个值?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    它们的值为 rf_cmdPropcs.rssiThr =-88;

    此致、

    A: 藤中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akihiko:

    干扰的性质是什么、它是瞬态的还是连续的?

    此致、

    亚瑟