This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:RSSI 偏移位的编码是什么

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1335285/cc1312r-what-is-the-encoding-of-rssi-offset-bits

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190

偏移量示例:

// 将报告的 RSSI 调整-1dB (默认值:-2),针对外部偏置和差分配置进行修整
//原始值:(uint32_t) 0x000188A3、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    您是否指的是将 RSSI 附加到数据包的 RX 命令?

    ,将报告的 RSSI 调整-1 dB (默认值:-2),针对外部偏置和差分配置进行调整[/报价]

    您在哪里找到此设置?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 www.ti.com/.../swra682.pdf 中的"14 RSSI Offset"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所附文档的"14 RSSI Offset"部分解决了我的问题、但我接下来有一个问题。

    我们将使用 CC1190 FEM。 我需要使用 RSSI 偏移量来调整用于我们极低的天线增益。

    如果我们的天线增益为-20、RSSI 偏移需要设置为多少?  

    给定以下语句:
    "使用不同的
    射频前端、而对于用于测量设置的电路板来说、可能会改变 RSSI 偏移。 一个典型示例是
    如果添加了前端模块(FEM)、因为 FEM 中的 LNA 会增加增益。

    这是否意味着 FEM LNA 增益将直接缩放用于 RSSI 偏移的偏移量?