主题中讨论的其他器件:CC1190、
客户尝试测量 CC1120-CC1190的 EVB 的传导射频功率并发现传导功率约为22dBm、这远低于数据表中所述的27dBm、您会建议我们是否需要设置任何寄存器。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果客户从 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC1120-90获得电路板 并且未修改 BOM、则默认 BOM 应适用于915 MHz 频带。 我们无法从照片中分辨。
如果不设置 IOCG2和 IOCG0寄存器、器件将无法正确配置 CC1190:

我尚未在 SmartRF Studio 中测试硬件版本设置对此做出的区别、但在上面的 SmartRF Studio 屏幕截图中选择了868 MHz 硬件版本。
此致、
扎克
利用 P6连接器上的跳线、您可以将 PA_EN 设置为高电平并将 LNA_EN 设置为低电平;然后、应该可以针对 Tx 模式正确设置 CC1190 PA。
也可以将 HGM 设置为高电平以实现更高的输出功率。
测量 CC1190控制信号以确保您设置 正确。
然后、您只需要传输恒定的 Tx 信号、并且应该会看到高输出功率。
您现在要测量什么输出功率?
发送恒定 Tx 信号或数据包 Tx 信号不会更改输出功率级别。
因为在设置 CC1190控制信号时存在一些困惑。 只需首先从恒定 Tx 信号开始、以确认您实现了高输出功率。
感谢您的更新。
出于调试目的、可以尝试使用 CC1120的更高输出功率、看看您是否看到使用 CC1190获得更高的输出功率。
选择具有27dBm 功率设置的 CC1190范围扩展器时。 PA_CFG 设置为0x77、相当于 CC1120的11dBm。
您能否将 PA_CFG 更改为以下内容并测量输出功率:
PA_CFG:0x79 (CC1120为12dBm)
PA_CFG:0x7B (对应 CC1120为13dBm)
PA_CFG:0x7D (CC1120为14dBm)