This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何在射频中使用内部晶体振荡器

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1336260/cc1310-how-to-use-internal-crystal-oscillator-in-rf

器件型号:CC1310

嗨、团队,

射频内核可以使用内部晶体振荡器吗? 当我不连接外部晶体振荡器时、RF 不能完全且正常地初始化。 为什么会这样呢? 我需要做什么?

谢谢和最好的问候,

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从  https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf:可以 看到"CC13xx/CC26xx 器件具有两个晶体振荡器、如图6-1所示。 对于 CC13x0/CC26x0、以24 MHz 和对于 CC13x2/CC26x2、以48 MHz 运行的高频晶体振荡器(HFXOSC)是无线电正常工作的必备器件。"

    内部振荡器不适用于 RF (抖动、精度 EC)