This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如果没有 CC3200AUDBOOST、客户希望使用 SimpleLink 音频插件测试音频应用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1337479/cc1312r-without-cc3200audboost-the-customer-would-like-to-test-the-audio-application-using-the-simplelink-audio-plugin

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC3200AUDBOOST

嗨、团队,

使用 SimpleLink 音频插件中的 EasyLink 例程、使用 CC1312上的 MIC 和 HORN 而不是 CC3200AUDBOOST。 客户现在想要将 CC1312上的 DIO_24和 DIO_26用作 ADC 的 MIC 输入、并将 DIO_26用作 MIC_INP。 如何更改它。

谢谢和最好的问候,

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

     运行 SimpleLink 音频插件示例需要使用 CC3200AUDBOOST BoosterPack。 没有它就无法运行。

    此致、

    SID