This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:Collector_2_4g 示例不起作用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1337172/lp-cc1352p7-collector_2_4g-example-not-working

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352R

您好!

我使用的是 LP CC1352P7-4。 我已下载 collector_2_4g 示例、并在全新的开发板上刷写它。

在用户 UART 界面上的网络操作下、我运行 NWK 形式、状态在启动时卡住。 我还在 LPSTK-CC1352R 上尝试了相同的示例。 2.4G 示例工作对它 没有问题。

我已尝试过低于1GHz 技术、它可以正常工作。  

一段时间以来、我们一直在努力使该工具正常工作。 我们将非常感谢您提供任何帮助。  

此致

比拉尔