This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:如何更改 CC1311 MCU 频率?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1336802/cc1311r3-how-to-change-cc1311-mcu-frequency

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我们正在寻找降低应用功耗的任何方法。 请就以下问题提供建议:

1.是否可以将 CC1311R3 MCU 频率降至48MHz 以下?

2.如果可能的话,我们可以在需要的时候做,还是必须解决?

3.为降低 PD 电流消耗、未使用 GPIO 的最佳 GPIO 配置是什么(例如:PU/MCU/开漏)?

感谢您的支持。

Br、

  阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    您能否说明您的应用正在尝试实现什么目标?  

    明天我会给你回复有关时钟源配置和 GPIO 设置的查询.

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:如果您降低 MCU 频率、电流消耗将增加、因为无时钟时 MCU 电流消耗不是0。 因此、在代码段运行完成后、基于48 MHz 运行 MCU 以及关闭 MCU (通常由 OS 完成)的效率最高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    我们的应用是没有电池的传感器。 传感器插在电缆上、并使用电磁场(当电流 流入时)电荷内部电容器(用作蓄电池)。 当电流较高时、工作没有问题、一切正常。

    当电缆上的电流非常低(50mA)时、我们的传感器将开启并开始工作。 为了缩短充电时间、我们正在寻找一种方法来降低 CC1311电路的电流消耗。

    仅供参考、我们的产品已经与 CC430一起使用了几年、现在我们将转向 CC1311。

    您能否提供有关 GPIO 配置的建议? 理想情况下、当不使用 GPIO 时、来自 GPIO 电路的相关电流消耗应为零。 如果 CC1311中不是这种情况、请告知  最好的 GPIO 配置是什么?

    Br、

      阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    如果您谈论的 GPIO 是未连接的、那么它们不能悬空非常重要。 您可以在 SysConfig 中使用下拉电阻器将其配置为输入。 这会将它们置于已知状态、并且不会消耗不必要的电流。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不完全正确。 如果您将 Dios 保持为默认状态(高阻态)、电流消耗将会很低(使用的示例)