This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:使用 ADC 对麦克风进行采样

Guru**** 2535230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1338608/cc1312r-use-adc-to-sample-mic

器件型号:CC1312R

团队好,

我想使用 ADC 进行采样、然后在 SDK 示例中通过 ADCbuf 修改采样源。

请告诉我在 SDK 示例中应在何处修改 ADCbuf 的采样源。

您在此处修改了采样源吗?

我为客户提供了以下信息:

 enum ADCCC26XX_ADC26xx Reference_Source  

https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/2_20_00_06/exports/tirtos_full_2_20_00_06/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_00_08/docs/doxygen/html/_a_d_c_c_c26_x_x_8h.html#a5ed293d16be70036c4008865dbe33b98

但他认为没有解决。

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    在您发送的屏幕截图中、可以看到引脚配置为引脚23。

    您可以更改 PinMux、使其成为引脚24。

    此致、

    亚瑟