This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:cc115L 与 CC1101通信

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC115L, CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1338537/cc115l-cc115l-communicates-with-cc1101

器件型号:CC115L
主题中讨论的其他器件:CC1101、、 CC110L

大家好、

我们目前正在着手对 cc115L 和 CC1101进行通信对接。 我们使用 Setup_Smart CSC2_STUDIO_7-2.30.0配置相同的专家模式、并选择了通用868MHz 的第四个、数据速率:2.4kBaud、单位:5.2kHz、调制:GFSK、RX BW:58KHz、灵敏度优化。

我们使用 cc115L 作为 TX、使用 CC1101作为 RX。 根据"Register"视图、该微控制器完全配置为使用 cc115L。 其中、作为 RX 的 CC1101已通过 TX 的 CC1101的验证、可以正常通信。 但是、当使用 cc115L 发送消息时、CC1101没有收到消息。 从 cc115L 打印出来的数据来看、长度和数据都写入 TX FIFO、启用 TX 后还是处于发送模式、但 CC1101没有收到数据、没有响应。

调试情况如下:

(1)在软件中:为了确定是否正确配置了 cc115L 寄存器配置和 TXFIFO、我们还将读出数据进行检查、没有问题。

(2)硬件:准备好的 cc115lL 作为 TX、cc110L 作为 RX 可以正常通信、表明硬件没有问题。

我想征求意见。 我需要您提供有关如何修改数据或一些调试建议的帮助。

我已建议客户可能是射频设置问题。 请检查发送端和接收端的前导码、同步字、数据包长度和其他设置是否一致。 建议先使用 SmartRF 控制、以确保在将寄存器设置导出到代码之前可以进行通信。

他返回后发现所有的设置都是匹配的。 他检查了很多次,并打印出来每次他跑。 相同的代码和逻辑、我只更改了配置参数。 配置 CC1101的参数以与 CC1101通信后、没有问题。 我想说的是、当 cc115L 和 CC1101以相同的模式连接时、它们无法全部遵循 SmartRF 参数。 需要稍微更改一下数据配置。

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户是否可以将 CC115L 设置为 Continuous Tx 并使用频谱分析仪确认其正在以正确的频率传输?

    他们是否可以对 CC1101执行相同的测试?

    我想确认的是、两个器件之间没有可能导致其接收问题的频率偏移。