This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310和未使用无线电时的再充电脉冲

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1338912/cc1310-cc1310-and-recharge-pulses-when-radio-not-used

器件型号:CC1310

您好!  

在 DCDC_SW 打开、为 VDDR 供电的情况下使用 CC1310。 浏览了文档 https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf 并有几个问题:  

-如果 CC1310仅用作 MCU (无 RF)、是否仍然需要再充电脉冲?  

-是否有办法减少所需脉冲的数量?  

此致

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    当器件处于待机状态时、无论是否使用 RF、都需要通过再充电脉冲将 VDDR 保持在正确的电压电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Diego。  

    最新设备上是否也存在再充电脉冲? (CC1312、CC1354 ...)?  

    此致、

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    是的、脉冲也会出现在较新的器件上。