This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:BOOSTXL-CC1125:

Guru**** 2612745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1335823/boostxl-cc1125-boostxl-cc1125

器件型号:BOOSTXL-CC1125
主题中讨论的其他器件:CC1125

我需要适用于 CC1125的 EV 板、它将支持433MHz

此主板是否支持433MHz、只需购买433MHz 天线?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于存在匹配的网络、BOOSTXL-CC1125适合在868/CC1125下使用815 MHz。  

    针对433 MHz 的 CC1125参考设计  CC1125EM_420_470 (SWRR101):  https://www.ti.com/lit/zip/swrr101 

    您需要将 BOM 修改为 SWRR101中使用的内容、还需要使用针对433 MHz 设计的天线(如您所说)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack

    只是为了确保

    我需要购买 BOOSTXL-CC1,125,433 的相关射频匹配是否包括更换天线?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yair:

    是的、BOOSTXL-CC1125需要这种能力才能在433 MHz 下运行。

    或者、您可以从我们的列表中选择相关的 CC1125第三方模块(设计用于在433 MHz 下运行):  

    第三方无线模块搜索工具:  https://www.ti.com/tool/3P-WIRELESS-MODULES 

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢扎克