This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:TI-15.4 Stack 和 Z-Stack 中是否提供 WB-DSSS?

Guru**** 1549780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1330268/cc1352p-is-wb-dsss-available-in-ti-15-4-stack-and-z-stack

器件型号:CC1352P

您好!

我偶然发现了这个论坛上的几个帖子从过去说 WB-DSSS 将很快公开发布。 其中一项包括如下。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/801577/cc1310-is-frequency-hopping-always-needed

我的问题是,WB-DSSS 现在是否已公开提供? 从 SDK v7.10开始,WB-DSSS 似乎仍仅在专有的 RF 项目中提供。 我还注意到、根据 swra642、15.4非信标模式可使用 DSSS、即5kbps 远距离模式。 这是 DSSS 的唯一选择吗?  

请告知。

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    看起来这应该在下一个季度 SDK 版本中适用于 TI-15.4堆栈-我将进行仔细检查以确认。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明一下是否以何种身份提供? v7.10.02.23于2023年12月1日发布、我想您的下一个季度发布可能从现在起随时可用。 迫不及待想看到新增功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    SDK 版本似乎较新版本 v7.40已发布。 请您确认本版本中是否提供 WB-DSSS 以及我们如何访问它?

    我可以看到可用的简单链路远距离通信、我假设这种通信使用某种 DSSS。 但这是我能找到的最接近的一个。

    谢谢。

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    该版本似乎是最新的、无法包含在该版本中。

    我进一步检查了一下、似乎对何时发布做出明确承诺(我说它会在下一个发布的 SDK 中发布太快了)为时尚早。

    我可以确认目前正在处理、我会查看是否在此期间可以采取任何措施来帮助您解决此问题、但目前我们无法提供确切的日期。  

    此致、

    扎克