This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:调谐 HF 晶体时如何确定电容器阵列增量?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1340381/cc1312r-how-to-determine-cap-array-delta-when-tuning-hf-crystal

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

您好!

我们正在尝试将基于 CC13-90的设计从 CC1310迁移到 CC1312R。 遗憾的是、 当前设计不包括用于 HF 晶振的负载电容器。 据我了解、我们可以开启内部电容阵列进行补偿。 我的问题是、Cap-Array Delta 在 Smart RF Studio/SYSCFG 中有什么含义? 什么是单位? 我们如何确定要使用的值?

我假设我们可以将该电路板连接到频谱分析仪并执行试错、但这似乎效率很低。

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    您可以参阅  第6.4节 共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 、了解有关这方面的信息。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的评分 实际上、我简单查看了该应用手册、但不知何故错过了该表格。

    此致!

    ZL