This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN -和 Beagleplay

Guru**** 2813285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1341423/cc1352p7-wi-sun---and-beagleplay

器件型号:CC1352P7

客户提出的问题:

在这份文件中,我遵循了一些步骤,并达到了以下一点:"开始 wfantund.
 
我认为、应将显示的命令 sudo /usr/local/sbin/wfantund -o Config:NCP:SocketPath /dev/ttyACM0替换为/dev/ttyS4、结果为:sudo /usr/local/sbin/wfantund -o Config:NCP:SocketPath /dev/ttyS4.

在我的器件上输入此命令时、它会指示以下内容:
wfantund[3135]:启动 wfantund 0.08.00d (Dec 19 2023 22:08:09 )。 。 。
wfantund[3135](英语):     BUILD_VERSION = db713a0-Dirty
wfantund[3135]:配置文件"/etc/wpantund.conf Read"。
Wfantund[3135]:准备就绪。 使用 DBUS 总线":1.49"
wfantund[3135]:以 root 身份运行,不会放弃特权!
wfantund[3135]:[-ncp-]:堆栈未启动
wfantund[3135]:状态更改:"未初始化"->"Offline"
Wfantund[3135]:NCP 正在运行"TIWISUNFAN/1.0.2;release;Dec 18 2023 14:37:29"
wfantund[3135]:驱动程序正在运行"0.08.00d (/db713a0-dirty;Dec 19 2023 22:08:09)"
wfantund[3135]:重置接口。 。 。
wfantund[3135]:已完成对 NCP 的初始化
wfantund[3135]:[NCP->]:帧 CRC 不匹配:Calc:0xABBF!= Frame:0x00C8,是否在线路上产生垃圾?
wfantund[3135]:[NCP->]: gamage is not ASCII ([0]=142)
wfantund[3135]:[NCP->]:帧 CRC 不匹配:Calc:0xABBF!= Frame:0x00C8,是否在线路上产生垃圾?
wfantund[3135]:[NCP->]: gamage is not ASCII ([0]=142)
wfantund[3135]:[-ncp-]:接口未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:堆栈未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:接口未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:堆栈未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:接口未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:堆栈未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:接口未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:堆栈未启动
wfantund[3135]:[-ncp-]:接口未启动
"您能帮我解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogerio:

    客户回答正确、的确应该使用/dev/ttyS4.修改此命令

    它们看到的控制台输出是预期的。 要启动接口、他们必须运行手册中显示的两个命令:

      sudo wfanctl set interface:up true
       sudo wfanctl set stack:up true
    此致、

    亚瑟