This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:我可以在生产中使用 FCFG1_O_MAC_15_4_x 吗?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1341597/cc1312r7-can-i-use-fcfg1_o_mac_15_4_x-in-production

器件型号:CC1312R7

您好、TI 专家

我是否可以将"FCFG1_O_MAC_15_4_x"用作调制解调器的 MAC 地址以用于生产? 我可以信赖它的"独特性"

谢谢

乌山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ushan:

    是的、这是唯一的 MAC 地址。

    谢谢、

    M·H