This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:DAC 输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1341266/cc1312r-dac-output

器件型号:CC1312R

大家好、

这些内容来自客户:

我想知道当我想从 DAC 中从无线电获取数据时、我想要执行什么操作。  

我在 SDK 中烧写了 DAC 输出缓冲器例程、  

 在 SDK 中烧录了 DAC 输出缓冲器例程 dacoutputbuffer、并将 其刷出  

谢谢、此致、

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    我不清楚您要做什么。 您能否重新表述并指出您的意思:" 我想从 DAC 中从无线电获得数据。 "这是什么数据? 这是 IQ 数据还是 负载?

    您是否发现 dacoutputbuffer 示例存在问题、或者缺少功能?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie

    我在烧坏 dacoutputbuffer 示例时没有看到 DAC 输出的正弦波。

    干杯,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    上图显示了未连接的跳线。 您能否仔细检查以下内容? (这来自自述文件。)

    • 示例输出需要使用连接到输出引脚的示波器和跳线将 ADC 的输入引脚连接到 DAC 的输出引脚。
    • 连接 CONFIG_DAC_0 至示波器探头和 CONFIG_DAC_1  CONFIG_ADC_0

    • 示波器应显示的正弦波输出 CONFIG_DAC_0 频率为60Hz。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    DAC0的正弦波输出不是在代码中定义的吗? 我现在只想查看 DAC0的输出、我可以使用电能曲线来查看输出曲线、还是用示波器连接来查看输出曲线?

    干杯,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    Energytrace 用于展示器件的能耗。 无法使用它来查看输出曲线。 您需要将示波器连接到   CONFIG_DAC_0 to see the sine wave output.

    Energy Trace documentation: 

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/energy-trace/energy-trace.html

    Cheers,

    Marie H