This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Wireshark 数据包解析 Wi-SUN 网络

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1338759/cc1352p-wireshark-packet-dissection-wi-sun-network

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: Wi-SUN

您好、TI!

Im 在 CC1352P7 Launchpad 上工作、我 已经执行了 Wi-SUN 堆栈指南中概述的所有步骤。 但是,我面临这样一个问题,即从边界路由器(BR)发送到 CoAP 节点的 ping 请求没有被分解,如图1所示。

此外、我还需要有关发送 ping 时发送、接收和丢失的数据包统计信息、如图2所示。   

您能否协助解决此问题? 非常感谢您为解决此问题提供任何见解或指导。

感谢您关注此事。 我期待您的迅速反应。

此致、

Mahdi HAYOUNI.

 图1   图2