This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:SubGHz 射频范围评估器-锁定计算

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1342161/cc1314r10-subghz-rf-range-estimator---locked-calculations

器件型号:CC1314R10

我希望详细了解如何将射频参数转换为低于1GHz ISM 频带(如 CC1314R10)的无线电的预估距离。 我在下面的 URL 中找到了一个很好的工具,它提供了这些信息,但我希望更多地了解基础计算。 大多数表单位于锁定的单元格后面、因此我无法直接查看或编辑内容。 我想知道工作表锁定/解锁密码是否可用、以便我可以解构和调整计算器。

工具链接:

www.ti.com/.../RF-RANGE-ESTIMATOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面链接的应用手册介绍了射频范围估算器工具的理论和使用。 第2部分  从而深入了解底层理论。

    因为竞争对手正在复制该工具、所以我们必须保护数据。

    此致、

    扎克