主题中讨论的其他器件:CC1352P、、 CC1190、CC1310
您好!
在使用 CC13XX 无线电的多年努力中、我们累积了相当多的围绕不同 CC13XX MCU 构建的无线电、例如 CC130、CC13-90、CC1352P。 只要使用相同堆栈的固件进行编程并共享相同的网络参数(PAN ID、加密密钥、网络名称、通道掩码等)、它们似乎都能够相互连接。 当我们开始使用基于 CC1312R 的无线电时、情况似乎不再是这样。
我们有以下8个无线电:
A、CC1312R、B:CC1312R + CC1190、定制板、均根据 SDK v7.40中的示例代码编程为传感器节点。
C:CC1310 + CC1190、定制电路板、基于 CC13-90参考设计、根据 SDK v4.10中的示例代码编程为传感器节点
D:CC1352P1-launchpad、根据 SDK v7.40中的示例代码编程为传感器节点
E:CC1310 + CC1190、定制电路板、基于 CC13-90参考设计、根据 SDK v4.10中的示例收集器代码编程为收集器
f:CC1352P1-launchpad、根据 SDK v7.40中的示例代码编程为收集器节点
G:CC1310-launchpad、编程为收集器、基于 SDK v4.10中的示例代码
H:CC1312R、定制电路板、来自与 A/B 相同的批次、根据 SDK v7.4的示例代码编程为收集器节点
它们都共享相同的 PAN ID、加密密钥、信道掩码、网络名称、 在任何给定时间只有一个 E 和 F 无线电处于打开状态。
到目前为止、测试结果为:
A/B 可以连接到 F
A&B 可以连接到 G
C&D 可以连接到 E
C&D 可以连接到 F
A&B 可以连接到 H
A&B 无法连接 E。
实际上、这两个基于 CC1312R 的无线电可以连接到 CC1352P1 Launchpad、但无法连接到另一个 CC13-90自定义无线电。
这是由这两个基于 CC1312R 的无线电广播上的不准确晶体引起的吗? 我们如何调试这种可连接性问题? 问题似乎出在无线电 E、即定制的 CC13-90无线电上。 Bit、其与同一设计和 LaunchPad 的无线电通信没有问题。
谢谢。
ZL