This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:在 CC1354P10上配置433MHz PHY

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1340800/cc1354p10-configuring-433mhz-phy-on-cc1354p10

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: SysConfig

我正在尝试创建一个基于 CC1354P10的无线电应用程序,当我使用标准示例 rfUARTBridge_LP ... 在 launchpad 中, SysConfig 没有显示任何433MHz 选项。 我所看到的全部是779 -930MHz 专有。

非常感谢任何帮助。