主题中讨论的其他器件: SysConfig
我正在尝试创建一个基于 CC1354P10的无线电应用程序,当我使用标准示例 rfUARTBridge_LP ... 在 launchpad 中, SysConfig 没有显示任何433MHz 选项。 我所看到的全部是779 -930MHz 专有。
非常感谢任何帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Satya:
我们尚未对433 MHz 设置进行表征。
但是、您可以使用 SmartRF Studio 生成设置、并暂时使用这些设置以便开始使用:
使用 smartRF studio 设置将涉及禁用 SysConfig 无线电设置(ti_nRADIO_SETTINGS.c/.h)的生成、如以下捕获所示:
此致、
亚瑟