This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI-15.4网络中的最大器件数

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343500/cc1312r-max-number-of-devices-in-a-ti-15-4-network

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!

我针对基于 CC1310和 SDK v4.x 的网络提出了类似的问题、不过、限制因素似乎是收集器节点上的闪存和 RAM。 在 CC1312R 中、闪存和 RAM 都要大得多、我们实际上只使用1/4 RAM 和1/3闪存、所以闪存和 RAM 似乎都不是限制因素。 我们的应用也未使用太多带宽。  

综上所述、如果我们将网络中设备的最大数量从默认值50更改为大得多的值、是否可以? 例如100?

请告知。

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更早的帖子已指出、100 ~ 150已经过测试、并且可以达到200。 我将结束此问题。