This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:CC115L CW 音调输出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1340812/cc115l-cc115l-cw-tone-output

器件型号:CC115L

您好!

我们正在尝试使用 CC115L 在860MHz 处生成 CW (用于 LO)。 只需给芯片加电、重置芯片(命令0x30)、启用和校准同步(命令0x31)、然后启用传输(命令0x35)、就会在800MHz 处产生中心频率。 根据公式和24位频率控制寄存器复位默认值(0x1EC4EC)、800MHz 中心频率是合理的。 但信号似乎经过调制。 应该不进行调制。

我们预计通过计算值0x212345来更改24位频率控制寄存器、以将中心频率移到860MHz。 不过、中心频率似乎移至810MHz。 传输的信号也似乎被调制、这是意外的、我们也需要消除该调制。 我们使用26MHz TCXO 作为频率源。

如果您对我们的错误行为有任何指导或建议、我们将不胜感激。 我们的目标只是一个未经调制的860MHz CW。

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SmartRF Studio 并查看必须设置哪些寄存器才能获得 CW:

    更改后的寄存器将显示为绿色。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我们帮助很大、而且我们使 LO 正常工作。