您好!
我们将通过 CC1310将定制电路板连接 到 launchXL、以便对其进行编程。
- 我们使用 VDD、GNS、TCK、TMS 和复位引脚。
- 在复位引脚上,在我们的定制电路板上,我们有100Kohm 上拉电阻和100nF 电容至 GND,
- 测得的 Vdr ~1.67V
问题在于、SmartRF 和闪存编程器只需识别 CC1310一次、当我们按下"refresh"时、则会变为不会识别 CC1310。
一旦我们对电路板进行下电上电、它便会再次被识别一次、依此类推。
当我使用 CCS 并测试 JTAG 连接时、我们会遇到一些问题:第一个测试会发生、下一个测试不会发生。
我们将 JTAG 时钟频率降至100KHz、问题迎刃而解(JTAG 测试通过每次尝试)
您可以帮助解决此问题吗?
谢谢
丹