This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R:RTOS7 CCS12.6 ROV 停止显示所有对象

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1342738/cc1312r-cc1312r-rtos7-ccs12-6-rov-stnot-show-all-objects

器件型号:CC1312R

CCS12.6、  simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03。

这是我处理了一个问题在我的代码,我已经惊讶超过一年后,这(sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11020 仍然没有固定. 现在还缺少任务堆栈引用!

RTOS 和 IDE 由 TI 开发。

TI 是否打算解决此问题?  

此致、

迪米塔尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    很抱歉,SW 应用程序小组将在下周(4月2日)(因为是国家假期)之前无法提供此方面的帮助。 一旦他们回来,他们就会这样做。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这一次我处理了我的代码中的一个问题,我已经惊讶超过一年后,这(sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11020 仍然没有解决。

    我将跟进工程部门关于此问题的问题。

    请注意、可能会使用我们的 CCS Theia 环境完成任何修复、因为我们不再使用对基于 CCS Eclipse 的产品的支持。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我跟工程部跟进、遗憾的是、我们仍未制定具体计划来解决这一问题。 请注意、TIRTOS7已弃用、而不再使用 FreeRTOS、这是优先级的推动因素。