This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:PA CC1190射频跟踪建议

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1343645/cc1190-pa-cc1190-rf-track-suggestion

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1310

你(们)好!

 我正在检查 LaunchPAD_CC1310_CC1190_1_3_0设计、我发现射频轨道上有一定的角度。  附加了图像以供参考。
  
 您能否说明一下、以使用这种类型的角度? 理想情况下、我看到有足够的空间使射频跟踪笔直而没有任何角度。

链接: drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhautik:

    您能不能将文件直接上传到 E2E、因为访问外部文件共享平台对我们来说是个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Diego、这里是附加的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhautik:

    如果这些元件可以在不修改天线馈电的情况下安装、并使射频路径保持在屏蔽盖内并且不会 影响射频布局(例如、通过向电流返回路径添加不连续性或违反制造公差)、则应该没问题。

    您可能会遇到的问题是、通过修改射频布局、您可以更改提供给 CC1190的目标负载/源阻抗、然后需要重新调整 BOM 以进行补偿、以重新获得性能。

    此致、

    扎克