This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:是否可以结合使用专有模式无线电与 Zigbee 协议栈和802.15.4 MAC

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1344347/cc1352p-is-it-possible-using-proprietary-mode-radio-with-zigbee-stack-and-802-15-4-mac

器件型号:CC1352P

尊敬的先生/女士:

是否可以结合使用专有 SubGHz 模式无线电与 Zigbee 堆栈 和802.15.4 MAC?

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     可以使用专有射频+ Zigbee DMM 解决方案、但 现有示例不支持开包即用。  您可以参考 DMM 集成 SimpleLink Academy 实验 、并使用 CC1352P 2.4GHz Zigbee、而不是 SLA 中引用的 BLE 等效产品。 或者、更好的方法可能是使用预先开发的 Zigbee + BLE DMM 示例并相应地将 BLE 更改为 Prop RF。  尽管不直接支持此用例、但如果您在开发此解决方案时遇到困难、可以利用 E2E 提供进一步的建议。

    此致、
    瑞安